我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum 140CPU67160 做单机使用,且没有远程分站 (RIO) 连接,NOE模块上状态指示灯显示正常,但通讯不上,如何解决?

问题描述:
Quantum 140CPU67160 做单机使用,且没有远程分站 (RIO) 连接,NOE模块上状态指示灯显示正常,但通讯不上,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

出现标题描述的故障现象时优先建议用户检查140CPU67160 模块面板上的状态显示是否为"RUN OFFLINE",如果140CPU67160 状态为"RUN OFFLINE" 时,NOE 模块将无法正常工作。解决的方法是在没有远程分站连接的情况下也必须确定机架上插入CRP模块,同时软件中CPU的Hot Standby选项卡中设置no drop后下载应用程序到CPU 即可。待到140CPU67160 状态为"RUN Primary"后,NOE 模块将工作正常。