FA147912
FA147912
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum系统中的IO scan功能支持什么MODBUS功能代码?
问题描述:
Quantum系统中的IO scan功能支持什么MODBUS功能代码?
所属产品线:
Modicon Quantum
解决方法:
Quantum IO scan只支持Modbus功能码3,16和23。
首次发布日期:
2012/7/9
修订日期:
2020/7/21
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon Quantum
探索更多
范围:
Modicon Quantum