我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum和Premium中IO SCAN的容量最大是多少?

问题描述:
Quantum和Premium中IO SCAN的容量最大是多少?

所属产品线:
Modicon Quantum; Modicon Premium

解决方法:

有两个方面的容量指标:1,能配置的站的个数和单个站通信的字符的个数:对于Quantum,最多能配置7个IO SCAN模块,每个IO SCAN模块最多能带128个站,每个站最多能配置125个输入字和100个输出字;对于Premium,最多能配置4个IO SCAN模块,每个IO SCAN模块最多能带64个站,每个站最多能配置128个输入字和100个输出字。2,单个IO SCAN模块能配置的数据总量:对于Quantum,单个站能配置的数据总量为4k输入字和4k输出字,那么Quantum一个系统能配置的数据总量为 7×4k输入字和7×4k输出字;对于Premium,单个站能配置的数据总量为2k输入字和2k输出字,那么Premium一个系统能配置的数据总量为 4×2k输出字和4×2k输出字。