我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum PLC使用XXMIT时始终报错误代码116,这是为什么?如何解决?
问题描述:
我的Quantum PLC使用XXMIT时始终报错误代码116,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

XXMIT功能模块报错误代码116的含义是Modbus响应信息超时,当遇到XXMIT功能模块报错误代码116时,建议用户最优先的操作是确定目标设备上设置的通讯参数与XXMIT功能模块上设置的通讯参数是否相符。