我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU67160与第三方设备MB通讯错误,报错误代码154,如何解决?

问题描述:
140CPU67160与第三方设备MB通讯错误,报错误代码154,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

现场实际的情况是140CPU67160做单机使用且没有远程I/O,在该情形下如果全部按系统默认配置,下载程序并启动CPU后,系统将进入“RUN OFFLINE”状态,而XXMIT只有在CPU处于“RUN Primary”模式下才能正常工作,CPU处于offline模式下时就会报154错误代码。可按下述操作使CPU处于“RUN Primary”模式下:

延伸说明:在正常的热备结构中,同时CPU也处于“RUN Primary”模式下时如果系统依然报154错误代码,可建议用户检查XXMIT指令的书写位置。如果XXMIT指令被使用在第一个Section,系统同样也会报154错误代码。

上述操作后,CPU处于“RUN Primary”模式下,问题解决。