我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Quantum 140CPU67160作单机使用,运行XXMIT时始终错误,错误代码154,这是为什么?如何解决?

问题描述:
Unity Quantum 140CPU67160作单机使用,运行XXMIT时始终错误,错误代码154,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

XXMIT运行时报错误代码154很有可能是由于作单机使用的140CPU67160的运行状态为“OFFLINE”导致的。只要将CPU的运行状态变为“Primary”,错误代码154即可消失。