我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum PLC为什么在做Modbus连接测试时,连接正常,但是有时还出现丢包和不间断的断线的情况?也就是说发送的请求比从从站返回的包要多?

问题描述:
为什么在做Modbus连接测试时,连接正常,但是有时还出现丢包和不间断的断线的情况?也就是说发送的请求比从从站返回的包要多?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

这是因为Modbus电缆的4/6,7/8没有连接,正常的应该是4/6,7/8分别交叉连接,或者本端口4和6,7和8分别短接。4/6是数据终端和就绪的握手端,7/8是请求和清除的握手端。