如何用Modsim做Modbus从站,用Modscan做测试?
问题描述:
如何用Modsim做Modbus从站,用Modscan做测试?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
用 Modbus直连线连接两台PC,并在硬件中将两台机器的COM口的参数设置一致。在一台PC机上运行Modsim,新建Modbus slave设置从站地址,设置内存地址的起始地址,数据个数,可以适当写入一些数据,运行连接,选择连接的端口,弹出Modbus参数设置,与本地COM 参数设置一致。在另外一台PC机上运行Modscan,添加Modbus slave地址,以及读取的slave的起始地址和数量,运行连接,同样选择连接的端口和modbus参数。
Modsim还可以方针多个Modbus slave。
是否有帮助?