我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140CPU43412A的Modbus拨码开关设置为ASCII时,用MB口1连机时选ASCII能连通,但用MB口2选ASCII连机却连不通,这是为什么?
问题描述:
140CPU43412A的Modbus拨码开关设置为ASCII时,用MB口1连机时选ASCII能连通,但用MB口2选ASCII连机却连不通,这是为什么?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

这是因为CPU上的MB拨码开关设置仅仅是针对MB口1,其它的MB口的通讯设置不受其影响,而是由Concept 软件中的“Modbus port setting”窗口来设定。默认状态下,MB口2是被设置为RTU方式的,所以,如果不在“Modbus port setting”窗口中做相应的配置,用ASCII方式是不能和MB口2建立正常连接的。

解决的方法则是在Concept 软件中的“Modbus port setting”窗口中将MB口2设置为ASCII方式。