我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Modbus主站的外部设备向作为Modbus从站的Quatum 140CPU65160写数据时,为什么PLC的响应时间很长?
问题描述:
为什么我在通过一个作为Modbus主站的外部设备向作为Modbus从站的昆腾PLC65160写数据时,PLC的响应时间很长?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在此种情况下,可以考虑作以下几个方面的调整:

1,首先检查数据线的地线是否接好。

2,先只从Modbus主站设备只发一条指令,再从PLC上测试响应时间,如果响应时间会缩短,则说明需要对主站设备的程序及相应的设备进行检查和调整。

3,最后再Modbus Por的配置中,修改其中的延迟时间。