我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
我的便携电脑没有串口,只有USB口,如何实现PC 的USB口与Quantum的Modbus口的物理连接?
问题描述:
我的便携电脑没有串口,只有USB口,如何实现PC 的USB口与Quantum的Modbus口的物理连接?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

实现上述的功能需要:TSXCUSB232(USB_RS232转换器),990NAA26320   (Quantum RS232编程电缆)