我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140CPU65160使用MB+方式读取Momentum 170PNT11020上的状态寄存器中的数据,如何实现?
问题描述:
140CPU65160使用MB+方式读取Momentum 170PNT11020上的状态寄存器中的数据,如何实现?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

要实现Quantum 65160读取Momentum 170PNT11020上的状态寄存器中的数据这一功能,需要使用MBP_MSTR指令对Momentum 170PNT11020中的4F801为首地址的连续12个字做读操作,具体的实现逻辑如下图示:

说明:Momentum 170PNT11020插在170ADM35010 I/O基板上。

执行上述逻辑后,Quantum 65160系统采集上来的Momentum 170PNT11020上的状态寄存器中的数据以及相关说明详见下图描述: