原有MB+网络中添加MB+光纤中继器后网络通讯错误,如何诊断故障原因?
用户使用的是490NRP25300,采用点对点的网络结构。490NRP25300状态指示灯如下图示:

可以采用如下所示方法进行网络诊断以及硬件故障定位:
首先按下图示连接两个MB+光纤中继

然后给两台光纤中继器通电,正常的状态显示为:两台光纤中继的电源“Pwr”灯亮,而其它两个灯均灭。如下图示:

现将一个MB+节点设备与光纤中继器FR1连接,该情形下的正常显示为:FR1上“Pwr”常亮,“MB+”闪烁,而FR2上“Pwr”常亮,“FP”闪烁,具体显示如下:

再将MB+节点设备与光纤中继器FR2连接,该情形下的正常显示为:FR1上“Pwr”常亮,“FP”闪烁,而FR2上“Pwr”常亮,“MB+”闪烁,具体显示如下:

上述显示的是正常状态下的状态显示,如果网络通讯异常,可尝试从以下几方面作相应得测试:
将 MB+节点设备与光纤中继器FR1连接,如果FR1上“MB+”不闪烁,那么请先检查MB+电气介质线路上的电缆连接,如果电缆连接正常,那么再将MB+ 节点设备与光纤中继器FR2连接,如果此时FR2上“MB+”开始闪烁显示,表明MB+节点设备必然有信号发出,而且FR2正在接受信号,由此也就说明光纤中继器FR1故障,需要更换。如果此时FR2上“MB+”也不闪烁显示,可以由此推测MB+节点设备故障。
将 MB+节点设备与光纤中继器FR1连接,如果FR1上“MB+”闪烁,那么光纤中继器FR2上“FP”就应该闪烁,如果FR2上“FP”不闪烁,可在任意一侧光纤中继器颠倒光纤连接头,如果颠倒光纤连接后,FR2上“FP”依然不闪烁,将MB+节点设备与光纤中继器FR2连接。
MB+ 节点设备与光纤中继器FR2连接后,如果FR2上的“MB+”和FR1上的“FP”都常亮,那么故障的原因很可能来自于FR2上的“接收”端与FR1上的 “发送”端之间的光纤连接,为了验证这个假设,我们可以将两侧的光纤中继器的光纤连接头均颠倒,即两根光纤平行对调,如果此时与MB+节点设备相连的光纤中继器FR2不再与FR1通讯,同时MB+节点设备与光纤中继器FR1连接后能将信号传送给FR2,那么就可以确定是FR2上的“接收”端与FR1上的 “发送”端之间的光纤连接故障。此时就需要专用的工具对光纤进行检测。
采用上述描述的方法,可以在不添加任何其它试验设备的情况下对故障的网络系统进行检测,并能较有效地准确定位故障的具体位置。
是否有帮助?