我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
一根100的MB+通信电缆,因为意外中间断开了,如果将断开的线和屏蔽层都接上,能否继续使用?
问题描述:
一根100的MB+通信电缆,因为意外中间断开了,如果将断开的线和屏蔽层都接上,能否继续使用?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

首先从理论上讲是可以使用的,但是通信性能会下降,所以建议最好还是更换完整的电缆;通信性能降低的主要的原因在于:

通信线路电阻会增大。连接在一起的铜芯比一根的通信有更大的电阻,导通性能也之前差,所以信号的传输性能会比以前差;

屏蔽效果会变差。屏蔽层虽然连接在一起,但是中间断开的那一段屏蔽效果肯定会比之前差,导致信号抗干扰能力比以前差;

外面绝缘层破裂导致了绝缘能力比以前差。

总的说来,如果出现了这个现象,最好更换电缆以保证最佳的通信性能。