我们今天能为您提供什么帮助?

如果连成双冗余MB+网, 则对CableA和CableB在长度上有没有要求?

问题描述:
如果连成双冗余MB+网, 则对CableA和CableB在长度上有没有要求?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

为了减少双冗余MB+网同时被干扰或同时被损坏的机会, 建议用户CableA和CableB分开跑线, 且系统对CableA和CableB在长度上也有要求, 即在MB+网路上的任何节点间CableA和CableB的总长度差不得大于500ft (150m). 例: 如果MB+网路上的节点1和节点6间CableA的总长度为200米, 而CableB的总长度为100米,200-100=100<150m, 符合要求.