我们今天能为您提供什么帮助?

在Concept平台下,如何建立Quantum系列PLC和IFIX3.5的连接?

问题描述:
在Concept平台下,如何建立Quantum系列PLC和IFIX3.5的连接?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

为了建立这种连接,需要做到以下几点:

首先需要确定建立连接的平台,常规情况选择使用MB+。

在上位机这端安装施耐德公司的相应的MB+网卡,并上位机硬盘上安装好相应的驱动程序,做好相应的配置。配置中主要是设置相应的MB+网址和通讯参数,其他部分则尽量保持默认配置。

通过MBX Demo软件对通讯进行相应的测试,确保通讯正常。

最后在上位机上做好相应的IFIX3.5配置,即可建立Quantum系列PLC和IFIX3.5的正常连接。