FA147985
FA147985
我们今天能为您提供什么帮助?
在QUANTUM的热备系统中可以使用AS-I吗?
问题描述:
在QUANTUM的热备系统中可以使用AS-I吗?
所属产品线:
Modicon Quantum
解决方法:
AS-I模块可以用在RIO中,所以AS-I可以用于热备系统。
首次发布日期:
2012/7/10
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon Quantum
探索更多
范围:
Modicon Quantum