我们今天能为您提供什么帮助?

在Quantum双机热备系统中能使用Interbus-S总线吗?

问题描述:
在Quantum双机热备系统中能使用Interbus-S总线吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不能, Quantum Interbus-S主模板只能安装在本地机架上,不能安装在RIO或DIO分站, Quantum双机热备系统唯一支持的I/O为RIO,故Quantum双机热备系统中不能使用Interbus-S总线.