我们今天能为您提供什么帮助?

在140EHC20200的命令 4如何设置速率采样方式?

问题描述:
在140EHC20200的命令 4如何设置速率采样方式?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在140EHC20200中,命令4实现的是速率采样的读取或预置前的最后输入计数值读取,它使用一个4X寄存器和6个3X寄存器,如果希望通过命令4读取速率采样值,则需要采用命令1、CONFIGURE(01XX)、4X+1寄存器、位13=1来设置速率采样方式。