我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在用高速计数模块140EHC10500时,计数器输入是否能用12VDC的电源?
问题描述:
在用高速计数模块140EHC10500时,计数器输入是否能用12VDC的电源?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不行。EHC10500只支持5VDC和24VDC两种电压的输入,且两种电压输入的接线位置不同。在24VDC时,高电平为15-30FVDC,低电平为-3-5VDC,输入为5VDC时,高电平为3.1-5.5VDC,低电平为1-1.15VDC。实际在输入为24VDC时的高电平约为9.3VDC,电流为2.65mA。如果使用12VDC不能保证输入正确。