我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum EHC20200 能计数,但相同位置在不同的时期测量值有较大误差,如何解决?
问题描述:
Quantum EHC20200 能计数,但相同位置在不同的时期测量值有较大误差,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

增量型编码器与绝对型编码器不同,对于绝对型编码器只要位置相同,那么任何时候任何条件下测,测量值都会是相同的。但是增量型编码器对应某个位置的计数值取决于计数起点,如果因为条件变化导致计数起点变化将直接导致最终计数值的偏差,这是正常的。如果选定某个位置,先正向到达后记录计数值,然后正向转动一段后再反向返回该位置,此时计数值与刚记录的计数值之间的偏差才是真实误差。