Quantum高速计数模块140EHC20200,外接增量型编码器,无法进行脉冲计数,如何解决?
问题描述:
Quantum高速计数模块140EHC20200,外接增量型编码器,无法进行脉冲计数,如何解决?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
高速计数模块EHC20200,外接增量型编码器正确的硬件接线是:端子1连编码器A相,端子3连编码器B相。端子5、7、17短接后连24VDC的电源正(+)以及编码器电源正(+)。端子11连24VDC的电源负(-)以及编码器电源负(-)。端子39、40必须连24VDC电源,39接电源负(-),40接电源正(+)。
是否有帮助?