Quantum 140ERT85410 仅仅只做普通开关量模块使用,并将模块上32个通道的开关量信号反应到%M的32个位上,如何实现?
问题描述:
Quantum 140ERT85410 仅仅只做普通开关量模块使用,并将模块上32个通道的开关量信号反应到%M的32个位上,如何实现?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
Quantum 140ERT85410 是事件记录模块,用于事件记录,仅仅只做普通开关量模块使用显然大材小用,如果一定要这么使用也可,具体实现如下所示:
在Unity软件中做相关通道设置:

生成如下图示的程序逻辑:

按上述配置完成后140ERT85410模块32个通道的开关量信号即可反应到%IW1~%IW2的32个位上:

然后对%IW1~%IW2 变量做如下数据转换:

经过上述逻辑处理后即可将140ERT85410模块32个通道的开关量信号转换到%M1~%M32。具体运算结果见下图:

是否有帮助?