我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140ERT85410模块是否可以用做脉冲输入的流量累计?
问题描述:
140ERT85410模块是否可以用做脉冲输入的流量累计?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可以,ERT85410模块的脉冲输入的最大频率值为500HZ,可以用于连接脉冲输入的流量计。如果用高速计数模块,EHC10500/20200成本太高,通道比较少,而且接线和功能上面比较复杂。