我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么在使用140ERT85410模块时,无法保存过去事件的时间标识?
问题描述:
为什么在使用ERT85410模块时,无法保存过去事件的时间标识?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

这是因为在ACK引脚中接入了持续的高电平,导致新的事件标识直接覆盖了旧的事件标识。在使用这个模块时,首先需要在程序中调用相应的功能块ERT_854_10。而且必须在功能块的启动引脚及ACK引脚接如上升沿信号,而不要持续接入高电平。