我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140ERT85410Z模块与140ERT85410模块有什么区别?是否能在Concept Quantum中使用?
问题描述:
新的140ERT85410Z模块与老的140ERT85410模块有什么区别?是否能在Concept Quantum中使用?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

新的SOE模块 140ERT85410Z是140ERT85410的升级产品,140ERT85410停止销售。主要变化是在ERT85410的第7个的输入字(IW) 后, 添加了第8个字作为CRC校验,进一步提高产品的诊断能力。新的模块只支持Unity Quantum,不支持Concept Quantum,且是Unity pro 4.1或以上打了补丁才可以使用,CPU操作系统版本为OS V2.8或以上。