我们今天能为您提供什么帮助?

在配置Quantum顺序事件记录模板140ERT85410时,常遇到的多个ERT模板,要配多个GPS接收器(470GPS00100)吗?

问题描述:
在配置Quantum顺序事件记录模板140ERT85410时,常遇到的多个ERT模板,要配多个GPS接收器(470GPS00100)吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不需要,一个GPS接收器可同时连接多个ERT模板。

GPS接收器与ERT模板之间的最大距离为多远?

最大距离为1000英尺。

GPS接收器的配置软件需要单独定购吗?

不需要,如定购了GPS接收器,即附带了配置软件,GPS接收器与PC机之间的电缆470XCA32300需要单定。

ERT模板可用于本地,RIO分站,DIO分站吗?

ERT模板可用于本地,RIO分站,不能用于DIO分站。每个机架可配置9个ERT模板。

ERT模板除了事件记录的功能外,还有事件中断功能吗?

没有事件中断功能。Quantum中断只能通过锁存/中断模板140HLI34000实现事件中断。