我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗?

问题描述:
Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

中断锁存模块只能用于本地机架,不能用于RIO或DIO分站上,故不能用于双机热备系统中。Concept中只有LL984中才有中断处理指令,Quantum中断有基于硬件的中断和基于定时器的中断,所有中断指令在LL984/Fast I/O Instructions下。IEC中无中断指令。