在140SDI95300S的接线图中,在干结点处并联了一个15kohms的电阻,该电阻的作用是什么,能不能不接?
问题描述:
在140SDI95300S的接线图中,在干结点处并联了一个15kohms的电阻,该电阻的作用是什么,能不能不接?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
在 140SDI95300S的接线图中干结点处并联的15kohms的电阻,其作用主要是用于断线检测。如果输入信号为干结点信号,当并联了该 15kohms的电阻后会在信号接点断开时仍维持回路电流在1mA以上,确保该情形下模块不检测断线。如果该电阻不接,将导致模块断线检测功能的丧失,反映出来的现象:对应通道LED灯在线路没有发生断线的情况下依然报警,显示红色常亮。
是否有帮助?