我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140CPU67160 PLC LCD失效而且上面的按钮也不起作用,但是CPU仍在运行,而且IO以及Unity Pro之间的通讯仍正常,请问是什么原因?
问题描述:
在下载了Unity Quantum 67160 之后,PLC运行正常,但是过了一段时间以后,LCD失效而且上面的按钮也不起作用,但是CPU仍在运行,而且IO以及Unity Pro之间的通讯仍正常,请问为什么会这样?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

这表明LCD和处理器之间是不协调的,不一致的。这是由于固件版本比较低造成的,在V2.41以及以上版本的处理器已经得到了解决,处理的方法是将CPU的固件版本升级到v2.41或以上。

如下几种CPU会出现这样的

140CPU65150

140CPU65160

140CPU67160