我们今天能为您提供什么帮助?

用Modbus plus更新140CPU67160的固件时,需要注意哪几点?

问题描述:
用Modbus plus更新140CPU67160的固件时,需要注意哪几点?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

要注意的是:a,必须是点对点的更新,网络上除了计算机和67160之外,不能再有其他的节点,以免其他的数据交换造成干扰;b,不要更改67160的默认的Modbus plus地址,如果和计算机的Mdobus plus地址有重复,请更改计算机的Modbus plus地址;c,在升级固件时,请先升级Copro os,再升级OS;d,建议每次升级都到最新的版本;e,不推荐给67160CPU降级。