我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum 140CPU11302 相关固件信息: PV06, RL01, SV3.01,使用Execloader下载140CPU11302S固件时错误,如何处理?
问题描述:
Quantum 140CPU11302 相关固件信息: PV06, RL01, SV3.01,使用Execloader下载140CPU11302S固件时错误,如何处理?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

对于PV 版本低于06 的Quantum 140CPU11302 更新固件成11302S时,只需按照infosr 文件中说明的选择Concept SR版本对应的.bin文件即可。如Concept2.6 SR6下载Q1SV247E.bin文件即可。但是对于PV>=06 的Quantum 140CPU11302 使用上述相同的方法将会因为Hardware ID不兼容而无法更新固件。所以对于PV>=06 的Quantum 140CPU11302,使用Execloader下载140CPU11302S固件时需要下载Q1RV301E.bin文件。