我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
请问在Quantum双机热备系统中,能在不停止热备运行的情况下升级固件吗?
问题描述:
请问在Quantum双机热备系统中,能在不停止热备运行的情况下升级固件吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可以。Concept编程的CPU必须将热备系统命令寄存器里的第12位置1。140CPU67160需要把%SW60.4设置为1,这样就可以在不停止应用运行的情况下升级固件。