我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum,Momentum,Premium,Micro接线端子随模块提供吗?

问题描述:
Quantum,Momentum,Premium,Micro接线端子随模块提供吗?

所属产品线:
Modicon Quantum; Modicon Premium; Modicon Momentum I/O; Modicon TSX Micro

解决方法:

Quantum:模块端子均单独订货,型号为140XTS00200。

Momentum:I/O基板的端子和汇线端子均单独订货,有螺钉和弹簧两种类型可供选择。螺钉端子型号为170XTS00100,弹簧端子型号为170XTS00200,每个订货号包含3个 端子块。汇线端子为可选产品,分1排,2排,3排三种。

Premium:通过20路螺钉端子连接的模块,端子单订,型号为TSXBLY01。通过20 路HE10连接器连接的模块,需订相应的Telefast基板和连接电缆。

Micro:通过螺旋钉端子连接的模块,螺钉端子与模块一起提供,通过20 路HE10连接              器连接的模块,需订相应的Telefast基板和连接电缆。