我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum 本安型模块的端子连接器和普通模块的端子连接器是相同的吗 ?

问题描述:
Quantum 本安型模块的端子连接器和普通模块的端子连接器是相同的吗 ?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum 本安型模块的端子连接器和普通模块的端子连接器是不一样的, Quantum 本安型模块的蓝色端子连接器是140XTS33200, 而普通模块的端子连接器是140XTS00200.