我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
模块TSXDEY16D2上有22个针脚,而模块上插的端子连接器及模块接线图都是20 针,模块最上面多出来的2 针是什么用途?
问题描述:
模块TSXDEY16D2 上有22 个针脚,而模块上插的端子连接器及模块接线图都是20 针,模块最上面多出来的2 针是什么用途?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

TSXDEY16D2 模块上最上面多出来的2 针是系统用于检测端子连接器是否正确地插到模块上。在端子连接器的对应位置的插槽内部有一个短接片,当端子连接器插到模块上并插到位时该短接片会将TSX DEY16D2 模块上最上面多出来的2 个针短接,系统会依据该2个针是否短接来判断端子连接器是否连接到位。