我们今天能为您提供什么帮助?

在Premium PLC旁边使用了ATS软启动器,那么在TSXPSY2600电源上直接使用电源是否造成谐波干扰?如何避免?

问题描述:
在premium PLC旁边使用了ATS软启动器,那么在PSY2600电源上直接使用电源是否造成谐波干扰?如何避免?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

会造成谐波干扰,因为TSXPSY2600电源的输入电源的要求为:电压90-264VAC(额定为 100-240VAC),频率要求47/63HZ(额定50/60HZ),谐波率为10%,要使进线电压达到这个要求,有两个处理方法:在TSXPSY2600 之前使用隔离变压器。在软启动器的进线电源使用交流电抗器。这样可以达到谐波率的要求。