我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TSXMRPP128K是否能用在PL7 Premium P57103和P57203上?
问题描述:
TSXMRPP128K是否能用在PL7 Premium P57103和P57203上?

所属产品线:
Modicon Premium; PL7

解决方法:

可以使用,但是这个卡插入PL7 Premium中后实际上使用的空间只有32K。查看方法如下:新建一个PL7 Premium项目,选择PLC和Premium的型号之后,在Memory cards中选择实际使用的存储,在Reference possible中查看对应可以使用的存储卡的型号。