我们今天能为您提供什么帮助?

我的TSXP573623AM PLC正常工作时一旦出现机架停电,即会出现CPU工作异常,而且故障无法自行恢复,这是为什么?如何解决?

问题描述:
我的TSXP573623AM PLC正常工作时一旦出现机架停电,即会出现CPU工作异常,而且故障无法自行恢复,这是为什么?如何解决?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

在我们遇到的一个实际案例中出现了如下的现象:TSXP573623AM PLC刚上电时“Run”和“Err”闪烁,然后正常显示,但大约7~8秒后“Run”灯灭“STS”灯亮“Err”灯闪烁,该故障状态无法自行恢复,重新下载程序后正常,但一旦机架掉电,上述现象将再次重现。在该实际案例中,问题的原因是用户在插入内存扩展卡时操作不当,导致CPU上的“RST”按钮虚下,建议用户通过外部机械手段将“RST”按钮完全弹起后,问题解决。