我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在PL7 PRO软件对Premium PLC 设置,如果不选“Automatic start in Run ”,PLC上电过程中,如果Run/Stop input=1,PLC是否会进入运行状态?
问题描述:
在PL7 PRO软件对Premium PLC 设置,如果不选“Automatic start in Run ”,但是设置了”Run/Stop input”,PLC上电过程中,如果Run/Stop input=1,PLC是否会进入运行状态?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

此种情况下,PLC会进入运行状态。