我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
CPU的型号是TSXP57104,在软件配置了一块1024K的内存卡,但显示的应用程序的扩展容量只有224K,这是为什么?
问题描述:
CPU的型号是TSXP57104,在软件配置了一块1024K的内存卡,但显示的应用程序的扩展容量只有224K,这是为什么?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

TSXP57104在Unity软件中配置了一块1024K的内存卡,但实际显示如下图示:

出现上述图示现象的原因并不在内存卡上,而是由CPU型号决定的,对于TSXP57104而言,最大支持的PCMCIA型应用程序扩展容量就是224K,所以当CPU型号被设置为TSXP57104后,即使配置了1024K的内存卡,实际能使用的也只能是224K。