在PL7中如何取出TSXMBP100的错误信号,以便用在程序里?
问题描述:
在PL7中如何取出TSXMBP100的错误信号,以便用在程序里?所属产品线:
PL7解决方法:
可以在PL7中的通道的系统字中的%I0.1.ERR和%MW0.1.2作为通道故障诊断。具体的查看方法是:进入变量表,将Parameters切换到 IO,Add切换到CPU;双击下面列表中的%CH0.1前面的P,此通道就是TSXMBP100,输入一个自定义的通道名称,变量表会自动刷新,其中%I0.1.ERR的注释为Channel error bit,%MW0.1.2注释为Channel standard fault,两个都可以供客户使用。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。