我们今天能为您提供什么帮助?

Premium PLC 的PCMCIA卡电池更换时,会不会对丢失里面保存的程序?

问题描述:
PCMCIA卡的电池更换时,会不会对丢失里面保存的程序?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:
不会,PCMCIA卡中配有二种需要定期更换的备份电池, TSX BAT M01 和 TSX BAT M03。不要同时将电池从其位置中拆掉。当更换一个电池时,另一个电池将为数据和应用程序供电,保证数据和程序不丢失。