我们今天能为您提供什么帮助?

Premium CPU上的TER和AUX口,想延长到远方进行联机编程,距离50m以上,请问需要什么扩展组件?

问题描述:
Premium CPU上的TER和AUX口,想延长到远方进行联机编程,距离50m以上,需要的扩展组件是什么。

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

可以使用TSX PACC01接线盒,可以起到距离大于10m的信号隔离作用,最多能到1000m。如图所示: