我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
CPU是Unity Premium,为什么在Unity Pro软件中一旦配置TSXREY200后,Rebuild project就会出错 ?
问题描述:
CPU是Unity Premium,为什么在Unity Pro软件中一旦配置TSXREY200后,Rebuild project就会出错 ?

所属产品线:
Modicon Premium; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
如果你的实际应用中采用的是单槽电源模块,那么在Unity Pro软件中会默认将CPU模块紧跟在电源模块后,放置于机架的0号槽位,而在Unity Premium系统中,如果配置了TSXREY200后,系统要求CPU模块不能放置于机架的0号槽位,所以如果出现上述描述的情况,那么Rebuild project就会出错。解决的方法:将CPU模块的位置右移一个槽位,让出0号槽位。