我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium热电偶输入模板TSXAEY1614连接热电偶时,配Telefast基板或直接连到Sub-D连接器上,有何不同?
问题描述:
Premium热电偶输入模板TSXAEY1614连接热电偶时,配Telefast基板或直接连到Sub-D连接器上,有何不同?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

如通过Telefast基板ABE7CPA12连接,因ABE7CPA12内部集成了冷端补偿的功能,只需要通过电缆TSXCAP030连接模板和Telefast基板,16个通道都可以接热电偶。

如热电偶直接连到Sub-D连接器上,用户必须连接1个4线制PT100到通道0和通道8,作为外部的冷端补偿用,在这种情况下,只有14个通道可以接热电偶。