我们今天能为您提供什么帮助?

Premium数字量输入模块TSXDEY64D2K液晶面板的右下角有一个黑色的按钮,这个按钮是起什么作用的?

问题描述:
Premium数字量输入模块TSXDEY64D2K液晶面板的右下角有一个黑色的按钮,按钮的左边标注了+32,如下图所示,这个按钮是起什么作用的?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

如图所示:

这个按钮是用来切换液晶面板上的32个液晶指示灯的。因为液晶面板上只有32个状态指示灯,而模块有64个输入点,用按钮来切换显示前32个点的状态指示和后32个点的状态指示。