我们今天能为您提供什么帮助?

在Premium系统远程BUSX总线结构中,仅采用TSXREY200模块进行扩展,是否可以使用非扩展机架,从而省去终端电阻?

问题描述:
在Premium系统远程BUSX总线结构中,仅采用TSXREY200模块进行扩展,是否可以使用非扩展机架,从而省去终端电阻?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:
这两个机架必须是可扩展机架,即订货号以EX结尾的机架。因为只有可扩展的机架上有地址编码开关,如果用了不可扩展的机架,远程机架是无法寻址的。