我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Premium 在使用TSXREY200作为机架扩展使用时,CPU能放置在0槽位吗?
问题描述:
Premium 在使用TSXREY200作为机架扩展使用时,CPU能放置在0槽位吗?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:
注意CPU的位置不能放到0号槽位,不论使用的电源是单槽还是双槽,CPU都要放到1号槽位。