我们今天能为您提供什么帮助?

Premium L2系列的CPU TSXP57452支持TSXETY4102/5102吗?

问题描述:
Premium 以太网模板TSXETY410被TSXETY4102替代,TSXETY5101被TSXETY5102替代,Premium L2系列的CPU TSXP57452支持TSXETY4102/5102吗?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:
如用TSXETY4102/5102替代TSXETY410/5101,CPU为TSXP57452,在PL7 Pro中配置以太网模板时,选择TSXETY410/5101即可。